This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:输出电压高于设置值

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726161/tps7a85-output-voltage-is-higher-than-setting-value

器件型号:TPS7A85

在我们的客户测试中、我们观察到输出电压高于设置值。

输入电压:3.3V

输出电压:2.5V (1.6V 和100mV 引脚连接至 GND)

但是输出电压为2.75V。 FB 电压为0.878V。 它比设置值高大约10%。

您对此原因有什么想法吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    通常、当 LDO 的输出高于设定的电压时、这是由意外偏置造成的。 很多时候、这种意外偏置会通过泄漏路径、例如在焊接后未正确清洁的磁通。 请目视检查电路板、查找可能的泄漏路径。

    由于 TPS7A85在启用时不会灌入电流、因此当输出电压偏置为高电平时、由负载将输出下拉至稳压状态。 是否有可能对输出进行偏置? 有时偏置源位于负载本身内部、尤其是在负载具有多个输入电源轨时。

    您能否提供输入电压、输出电压、以及可能的输出电流的单个示波器截图? 这个多通道范围热将让我了解这些电源轨之间的相互作用。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    由于已经有几周没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    很抱歉我迟到了。

    到电路板上 TPS7A85输出线路的泄漏似乎会导致这种现象。

    因此、我们将检查泄漏通道的位置。 TPS7A85没有任何问题。

    感谢您的支持。

    此致、
    Kohei Sasaki