This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:关于 DCR010505U 的 FIT 值

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745593/dcr010505-about-fit-value-for-dcr010505u

器件型号:DCR010505

你(们)好

我的客户想知道 DCR010505U 的 FIT (时基故障)值、

即使是器件的工业版本也是如此。

您能告诉我 DCR010505U 的 FIT 值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    所有 DCR01系列在55°C 温度下都具有125 FIT。 计算 MTBF (小时)= 1/FIT 率

    MTBF (小时)= 1/(125 *(10 ^-9))= 8M 器件小时。

    此致、
    Jimmy