This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:将 TPSM84209反相

Guru**** 2925490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, TPSM84209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729090/tpsm84209-inverting-the-tpsm84209

器件型号:TPSM84209
主题中讨论的其他器件:LMZM23601

是否可以像使用 LMZM23601一样反转 TPMS84209?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    是的、我认为是这样。 它可用作反相降压/升压。 将 Vout 引脚连接到电路板 GND、并将 GND 引脚连接到反相电源轨。 提醒一下、EN 引脚的最大输入为7V。 您可能需要将一个电阻分压器连接到它。

    请问您的反相应用是什么? 我们很少有客户像这样使用。 我对您的应用非常感兴趣。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMZM23601目前似乎有很多库存问题、因此我正在查看其他小型转换器。 虽然这种情况可能会是致命的,但似乎符合法案的规定。 除了独特的外形尺寸和更高的电流、您是否碰巧知道这两种产品之间还有什么区别。 对我来说、只有直流/直流转换器能够满足我的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    对于 ti 电源模块、我们构建它以使其易于使用。 因此、如果该模块适合您的输入电压、输出电压和输出电流、它们之间的电气差异应该不大。 为了比较 LMZM23601和 TPSM84209、主要区别在于封装和成本。 LMZM23601采用 Microsip 封装、因其小尺寸而闻名。 但成本相对中等或较高、并且由于尺寸小、热性能受到限制。 对于 TPSM84209、这是我们的首款倒装芯片 QFN 模块、也是成本优化型模块。 成本要便宜得多、电流甚至更高。 它是一个模塑模块。

    如果 TPSM84209适合您的应用、我建议您使用它、因为它具有低成本和良好的热性能。