This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402:调整电流源的解决方案

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743987/lm3402-solution-for-adjust-current-source

器件型号:LM3402
主题中讨论的其他器件:TPS92640

大家好、

我的客户正在寻找可调节电流源的解决方案、要求如下:

通道:2.

可调电流:0A~2A

最大负载:25 Ω

纹波:Vrm<=10mV、Vpp<=100mV

响应时间<=100ms

精度:+/-2%

 


您是否会帮助检查我们是否有满足上述要求的解决方案? 谢谢。



此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    这是真正的电阻器负载吗?

    输入电压范围是多少? 输出电压范围是多少? 是否有他们感兴趣的特定拓扑? 对于50V 输出、最大负载是25欧姆、电流为2A 吗?

    电流稳压器上的 Vrms 输出纹波取决于负载(电容、电阻、动态阻抗等)。 它们的负载是什么? 是否有输出电容器? 在没有输出电容器的情况下、50V 时的纹波电压将远高于10mV。

    是否存在瞬态要求?

    +/- 2%?  这是一个相当严格的调节规格、尤其是在多个工作范围和温度下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nederbragt、您好!
    感谢您的支持! 对于 yoru 问题:
    1.是的、输出电压必须支持高达50V 的电压;
    2.客户可以考虑在需要时添加输出电容;
    3.对于2%的精度,它是根据满量程计算的;

    如果我们有解决方案、我可以向客户推荐。

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我想了解输入电压范围和输出电压范围。 最大输出电压为50V。 这对于确定需要什么拓扑以及要使用的 IC 的额定电压而言是必要的。 如果是所需的拓扑、TPS92640/641是降压转换器的理想选择。

    什么是负载、一个电阻器?

    如果这是电阻器负载、则需要一个输出电容器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    此致、