This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL780:LDO 建议

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TL780, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730873/tl780-ldo-recommendation

器件型号:TL780
主题中讨论的其他器件: TPS7A90

大家好、

我正在尝试找到具有以下规格的 IC:

VIN max >= 18V、Vout = 5V、电流>= 0.1A、精度=±1%(整个温度范围)、最佳封装为 SOT-89 (其他封装也正常)

我只找到一个器件 TL780、虽然在 整个温度范围内的精度不是±1%、但您是否有一些 LDO 供推荐?  

这是非常多的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    我不知道 LDO 在整个工作温度范围内具有宽输入范围和±1%的精度。 克服这一问题的一种方法是使用开关转换器或其他 LDO 将输入电压降至约6V。 然后、该中间电压可由 TI 的许多高精度 LDO 之一转换为所需的5V 输出、例如 TPS7A90、它在其整个工作温度范围内保持1.0%的精度。

    谢谢、
    Gerard Copeland