This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:降压稳压器始终处于活动状态

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731037/bq25570-buck-regulator-always-active

器件型号:BQ25570

客户需要激活 BQ25570 1.8V 降压稳压器、即使没有太阳能也是如此。  它们似乎需要将 EN 连接至低电平和 VOUT_EN 连接至高电平、以便该部件始终处于活动状态。  我们应该将 VOUT_EN 连接到 VSTOR 还是 VBATT?  您对这种方法是否有任何疑问?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    您需要将 VOUT_EN 连接到 VSTOR。 当由于 VBAT < VBAT_UV 而关闭 VSTOR 和 VBAT 之间的 PFET 时、这将确保禁用降压