This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:无法通过 SMBus 接口与 BQ4050通信

Guru**** 2497735 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00982, BQSTUDIO, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730838/bq4050-not-able-to-communicate-with-bq4050-with-smbus-interface

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:TIDA-00982BQSTUDIO

你好

我已实现基于 TIDA-00982参考设计的电路板。

http://www.ti.com/tool/TIDA-00982

此设计包括 BQ4050。 我购买了 THUMBUS 2300并 成功安装了驱动程序、以便在 BQSTUDIO 中将其识别为 EV2300器件。  

但是、我无法从电路板上的 BQ4050器件获得任何响应。 我还尝试使用外部 MCU 扫描 SMBus 器件、但总线上无响应。

我尝试使用电源为 BQ4050上的 BAT 输入供电、并使用5引脚 JST-XH 连接器上的4S 锂聚合物电池供电。  

未施加负载、XT-60连接器上的主电池输入未连接。

我已尝试使用 TIDA-00982板上的重新启动按钮。

BQ4050器件上是否有任何关断/安全机制必须充满才能通过 SMBus 与其通信?

我是否可以探测任何连接点以确定芯片是否处于活动状态?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于2S 电池组、此电路板的连接方式是、电池连接应连接到 J4以实现感应路径、而堆栈输出本身应连接到 J5以实现高电流路径。
    如果监测计器件处于关断状态、则需要向 PACK+引脚提供电压、这可以通过"重新启动"开关来完成、该开关将立即将 BAT+连接到 PACK+。
    要检查器件是否处于活动状态、您可以在 J2 PIN2上放置一个示波器、如果监测计器件处于活动状态、则应每250ms 看到4.5V、5mSec 脉冲。
    此致、
    Swami