This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:高电压降压/升压器件选项

Guru**** 2599195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746574/lm5175-high-voltage-buck-boost-part-options

器件型号:LM5175

我正在寻找一款与 LM5175类似的器件、该器件能够提供大约80-100V 的输入电压。 尤其是、我正在尝试查找 LT8705A 的替代器件。

这适用于电池驱动型应用、输入电压范围为19-56V (额定电压为48V、峰值为60-70V)、输出电压为24V 或 48V。 输出电流:最大15A

一些有用的特性包括:

  • 智能栅极驱动器(可以更改压摆率以实现 EMI/性能)、
  • 数字配置、
  • 在 PFM 模式下运行、可实现轻负载、高效率。

很高兴讨论未发布/路线图器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    如您所知、我们仅讨论 e2e 上的已发布器件。 如果您需要更多信息、请通过电子邮件联系我们。 为了在这里回答您的问题、我们尚未发布降压/升压器件来支持该电压。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi