This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z60-R1_BQEVSW-SW:评估模块 EV2400

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746668/bq20z60-r1_bqevsw-sw-evaluation-module-ev2400

器件型号:bq20z60-R1
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

我们已购买评估模块 EV2400、需要与 bq20z60器件通信。

因为此器件不在受支持器件列表中。 我们如何将此器件添加到列表中?

谢谢、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我们没有计划让 EV2400支持 bq20z60-R1。
    我们将研究您的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、该器件可以与 ev2400配合使用。 ev2400具有适用于 XP 和7的 HID 驱动程序。 Win 10可能会引发一些问题、因为我不确定是否会出现这种情况。 尝试一下、在多个 Windows 版本上查看。