This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电芯2电压和 BAT 引脚电压的不同读数

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745945/bq28z610-different-readings-for-cell-2-voltage-and-bat-pin-voltage

器件型号:BQ28Z610

您好!  

我正在查看一个电池、该电池应该在生产后至少充电一次。 我的电池2电压读数为0mV (通过 BQ Studio)、但 BAT 引脚电压读数为3536mV。 VC2引脚不会读取它们的全部内容吗? DSG FET 关断、显示 XDSG/SS/SDV/BTP_INT 全部导通。 电池单元的读数分别约为3.98V。

是否是部件烘烤、或者是否存在外部原因?  

谢谢、Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电池节数设置是否正确? 检查 df 中的 cC0、CC1寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次读取您的线程、如果它不是 cC0、CC1、它可能已死。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、电池设置正确。 一切都在进行中、它处于初级生产阶段。 我只是想跟进问题、以防出现问题。 从同一引脚读取 CV2时、CV2可以为零、但 BAT 电压不是很奇怪。 我认为(由于有一个 CV1-.3V 下限、并且我将读取大约 CV1 -.3来表示 BAT)这里有一个二极管... 但部件是否损坏了? 可能是焊接问题(我看不到?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由于焊料柔性造成的问题。 如果是1、我会尝试更换该部件。 这里没有其他的东西。 内部校准可补偿二极管压降。