This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750:采用 BQ25896的常见设计

Guru**** 2497735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730996/bq27750-common-design-with-bq25896

器件型号:BQ27750

我已成功为我的单节18650锂离子电池电池实施 BQ25896设计。 现在、我想使用电池电量监测计芯片 BQ27750实现更精确的电池充电/放电计量。

我想知道如何正确实施 NTC 组件? 我应该在电池上同时使用这两个电池,还是应该将其中一个电池保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了使监测计准确运行、需要对电池温度进行精确测量-这正是外部温度传感器的作用。 您可以通过 I2C 从监测计读取此外部温度值、并可能使用该读数来调节充电器的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用监测计中的温度读数来"调节充电器的行为"? 我阅读了 BQ29896文档、但找不到通过 I2C 注册表设置温度的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、您确实没有办法。 您可以尝试仅根据测量仪表的内部传感器、查看精度与外部温度传感器之间的关系、并根据结果确定您满意的结果。