This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:低输入电压至高输出电压升压直流/直流转换器路线图

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1, LM5155, TL499A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746576/lm5155-q1-roadmap-for-low-vin-to-high-vout-boost-dc-dc

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155TL499A

以下升压直流/直流转换器是否有路线图?

・Vin:1.8V_min ~  

  ⇒μ A 电源是2~3 μ A 镍氢电池、1.8V 是最小外壳、有余量。

・输出电压:6V~28V

⇒Vout 取决于客户终端应用

・μ V 输出电流:200mA

・所需价格尽可能低。

μ・应用为消费类应用(对于非 Q1器件来说是可以的)

我只找到了 LM5155-Q1 (预览)、但价格很高。

如果没有与升压直流/直流相匹配的发展蓝图、请告诉我 LM5155-Q1的 RTM 计划。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    感谢您考虑使用 TI 产品。 您应联系工厂获取大量报价。 顺便说一下、LM5155在启动期间无法支持您的1.8V 电压。 它需要2.97V 的最小电压才能启动。 一旦 VBIAS 大于3.5V、它可以降至1.5V。 我们还有一个控制器 TL499A、可满足您的需求。 对于线路图器件、我们无法在 e2e 中共享。 您可以联系您所在地区的 TI 销售人员。

    对于 LM5155 Commercial、我们即将推出 RTM。 对于汽车级 LM5155-Q1、目标是2019年第二季度。

    再次感谢您。

    此致、
    应用工程学 Yohao Xi