This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 UCC27712逆变器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731015/ucc27712-inverter-use

主题中讨论的其他器件:UCC27712

大家好、团队、

我的客户询问、如果将 UCC27712用作逆变器、是否需要特别考虑。

数据表中提到了该应用、但问题是是否存在任何可能出现问题的地方?

谢谢、此致

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    很高兴听到您的声音!

    可能需要考虑的两个关键领域是-由于用于驱动高侧开关的自举技术、您无法进入100%占空比、并且高电流开关电路会由于电路中的寄生电感而产生电压尖峰。 请研究数据表和用户指南中的布局信息、以减少出现任何问题的机会。

    如果您有其他问题、请告知我们。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。