This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于汽车的 LDO

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730615/ldo-for-use-in-car

主题中讨论的其他器件:TPS7A53-Q1

大家好,

我在 TI 搜索用于汽车的电路板电源的 LDO 稳压器类型以及汽车电池供电类型。

我的主板具有微控制器和 GSM 模块以及12 v 3A 输入电源。

我们都知道汽车的电源有很多噪声、因此任何人都可以建议我使用 LDO、电路和文档来设计使用汽车电池的电源电路。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahdi 您好、

    我看到您的输入电压为12V、听起来您将具有高达3A 的负载电流。您需要的输出电压是多少?

    需要记住的一点是、LDO 是功耗器件。 由于您的高电流要求、您可能需要在 LDO 之前将12V 输入降至较低的电源轨、以便保持在 LDO 的工作结温范围内。

    如果您的输出电压为5.15V 或更低、请考虑 TPS7A53-Q1。 该 LDO 具有高 PSRR 和低噪声;但是、您需要在 LDO 之前降低12V 输入、以便处于该 LDO 的输入电压范围和工作温度范围内。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 是正确的、建议使用的 LDO 是 TPA7A53-Q1、但您需要使用降压转换器将输入电压首先调节到5V (我假设您将电压调节在3.8V-4.2V 之间)。 下面 一个指向我想您所指应用的链接。 此链接将提供一些有关这些系统中降压转换器通常使用哪些器件的建议。

    请告诉我、我们是否可以为您提供任何其他帮助。

    此致、

    标记

    [已编辑以修复链接]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,感谢您的建议  

    我的电路板需要2种类型的电压6V 和3.3,电流总和接近3A。  

    确切地说、我想将输入电压降至5或6、然后使用 LDO、但成本对我来说很重要是可以以经济实惠的方式降低电压?

    谢谢 Ryan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Mark 首先,感谢您为我提供的建议和文档,我想我也是这样回复 Ryan,让他在之前降低电压,您为我的需要提供电压(如果为 GSM 模块使用单独的 LDO,我需要6伏),您说,
    您能否再次向我发送链接(不存在),
    您能否引导我(文档,设备的部件号,...) 使用或设计降压转换器、因为我不熟悉降压转换器
    非常感谢 Mark。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    您需要记住、LDO 是功耗器件。  根据我对系统的理解、您将在高电流(3A)下看到大余量(Vin - Vout)。  在使用 TPS7A53-Q1等 LDO 之前、您可能需要使用开关稳压器更高效地降低电压。

    Mark 更新了他的帖子中的链接、我在下面也提供了该链接。  此站点包含多个资源、例如推荐器件、方框图、甚至参考设计、您可以在设计应用时使用这些资源。

    非常尊重、

    Ryan