This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:GPIO 关闭

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731096/ucd9090-gpio-shutdown

器件型号:UCD9090

是否可以使用 GPI 将 UCD9090配置为关断所有电源轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 PIN Selected Rail State 函数来打开和关闭电源轨。
    请参阅此培训视频。 training.ti.com/fusion-power-designer-pin-selected-rail-states
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有用、但如果引脚选择的电源轨状态之一发生更改、是否有办法使器件保持关闭状态、直到重启电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不使用 UCD9090A。 它与 UCD9090引脚对引脚兼容、并且具有可满足您要求的 GPI 自动关断功能。
    GPI 故障关断是关断电源轨、并使电源轨保持关断状态、即使 GPI 延迟翻转也是如此。 这与引脚选择的电源轨状态略有不同。
    但在 UCD9090下、如果您希望使用 GPI 关断电源轨而不在 GPI 翻转时重新启用电源轨、则必须烧写 MON 引脚来监控 GPI 并将其视为 UV 故障。 您是否有备用 MON 引脚来实现此目的?
    注意事项
    Yihe