Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
团队、
我们的客户需要有关 bq24650布局的帮助:
"我对电池充电器 bg24650有疑问。
我使用 bq24650设计新的 PCB、并尝试实现最佳布局。
我阅读了技术文档 SLUSA75A (数据表)和 SLUU444A (用户指南)中的建议。
建议的一个方法是"将模拟接地与电源接地分开布线、并使用单个接地连接将充电器电源接地与充电器模拟接地相连。" 我理解。 但我在将引脚 GND (11)和热敏电阻连接到模拟或电源接地方面遇到问题。
在数据表中、SLUSA75A 第4页写入:
11 - GND -电源接地。 大电流电源转换器节点的接地连接。 在 PCB 布局上、直接连接到低侧功率 MOSFET 的源极、充电器的输入和输出电容器的接地连接。 仅通过 IC 下方的散热焊盘连接到 GND。
建议第28页(SLUSA75A):
将模拟接地与电源接地分开布线、并使用单个接地连接将充电器电源接地连接到充电器模拟接地。 IC 正下方使用模拟接地覆铜、但应避免电源引脚、以减少电感和电容噪声耦合。 将模拟接地连接到 GND 引脚。 使用散热焊盘作为单个接地连接点来将模拟接地和电源接地连接在一起、或者使用0 Ω 电阻将模拟接地连接到电源接地(在这种情况下、散热焊盘应连接到模拟接地)。 强烈建议在散热焊盘下方使用星形连接。
第22页、图15 (SLUSA75A):
原理图上是 GND 引脚连接到电源接地。
用户指南(SLUU444A)第17页、图8:
原理图上是 GND 引脚连接到电源接地。
用户指南(SLUU444A)第11 - 14页、图2 - 5:
板载布局是将 GND 引脚连接到模拟接地。 散热焊盘连接到电源接地。
- 我的问题是、我应该在哪里连接 GND 引脚?在哪里连接散热焊盘? 最好的是什么? EVM 的电路板布局是否是最重要的建议?
感谢你的帮助、
此致、
客户