This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于光调光器的 IC 封装、用于通过无线光传感器控制街道光

Guru**** 2987800 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743620/suitable-ic-package-for-light-dimer-use-for-controlling-street-light-through-wireless-light-sensor

主题中讨论的其他器件:TIDA-01095

我需要使用一些具有建议电路的光敏 IC 封装、该电路将由 无线光传感器通过 创建智能街道照明系统的网状网络进行控制。

有关这方面的任何建议都将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robson Jhon、您好!
    您是否在寻找调光电路或无线部分?
    如果需要调光控制、请提供输入电压范围和照明负载(电压和电流)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robson Jhon、您好!
    您可能会发现该参考设计很有趣。
    具有日光收集和无线连接的100W 可调光直流/直流 LED 驱动器参考设计

    TIDA-01095 TI 参考设计是一款经过测试的直流/直流 LED 驱动器子系统、适用于高功率、高效率可调光 LED 灯具。 它内置在无线 SoC 平台上、可使用任何 BLE 智能设备或 ZiBee 通过模拟、PWM 调光和控制实现亮度调节。 高棚和低棚 LED 照明灯具正在取代荧光灯和 HID 灯、因为它们将能耗降低了一半并几乎消除了维护成本。 通过将调光功能与环境光传感器结合使用来收集日光、可根据应用情况额外节省高达50%的能源。 TI 参考设计 TIDA-01095可提供高效的直流/直流转换、支持调光、日光收集和无线连接照明控制。

    www.ti.com/.../TIDA-01095
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EdWalker

    非常感谢您的回复、实际上我们希望使用28个 LED 街灯、它们连续连接每个家庭、彼此之间 的距离为50米 、我们将 根据以下规格单独连接到电源

    模型 LED  街灯 LU1.
    电源 效率 85%
    工作电压 24V 直流
    LED  消耗 28瓦
      电源消耗 7瓦

    要点是、我们需要根据无线光传感器数据通过单个电路来控制 LED 灯的调光

    同时、我们希望为单独使用的24V 直流电池充电时、应通过电路充电 (该电路应与所有24V 电池连接)

    -每消耗50%的电量后,充电标准将自动生效。

    主要问题是接线问题、实际上我需要建议避免 电路中的压降。

    关于这一点的任何建议都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法修改欧姆定律,因此始终存在电阻压降。
    PoE 以太网供电将工作电压从48V 提升到57V 以上、因此消耗的电流更少、因此损耗更低。

    2.路灯可以分时使用、其中一次只有特定的数字从48V 拉取电流。 不要尝试一次充电。

    3.帮助实现长环路压降的一个很好的选择是太阳能。

    这是一份关于这一主题的研讨会文件。
            ( http://www.ti.com/ww/en/power_supply_design_seminars/index.html)

    我在这里投票的是数字 C2000方法、它的多功能性要高得多。

     

    设计太阳能电池驱动的 LED 室外照明系统
           白皮书 http://www.ti.com/lit/slup267Presentations  http://www.ti.com/lit/slup260

    鉴于人们对“绿色”系统的兴趣日益增长,太阳能供电的 LED 灯是一种显而易见的应用。 本主题将使用中等功率解决方案来说明设计完整系统时的许多注意事项、包括太阳能阵列和 LED 灯的独特需求、以及将它们与存储电池、充电器和控制电路集成在一起。 将根据功能、复杂性和成本对模拟和数字电源控制解决方案进行提议和比较。

      

    参考设计:
    具有集成 MPPT 充电器的太阳能街灯参考设计

    此设计是一款具有700mA LED 驱动器的12A 最大功率点跟踪(MPPT)太阳能充电控制器。 它面向低功耗太阳能充电器和 LED 驱动器解决方案、例如太阳能街灯。 此设计能够以高达10A 的12V 面板输出电流为12V 电池充电。 但是、只需将 MOSFET 更改为60V 额定部件、它就可以轻松地适应24V 系统。 此外、该设计可驱动多达15个串联 LED、电流为700mA。 只需对硬件进行极少的更改、即可将设计调整为 LED 电流高达1.1A。 TI 为低功耗负载提供了完整的光伏反相系统。 此外、该设计考虑了实际的注意事项、例如反向电池保护、适用于12V 铅酸电池的内置电池充电曲线以及高效设计。 这些组合可为新的市场参与者提供设计并缩短其上市时间。

     

     

    TI 在我们的应用领域提供应用建议。

    TI 主页 > 应用 > 工业 > 照明 > LED 灯具>室外照明

    http://www.ti.com/solution/lighting_streetlight_arealight_highbay_midbay

    TI 的室外 LED 照明 IC 解决方案展示了路灯、区域照明、高顶灯和中顶灯照明系统的创新解决方案。 参考设计、系统方框图(SBD)和其他技术资源展示了 TI 的交流/直流、直流/直流、LED 驱动器、电源管理和无线连接产品系列。

     

    蓝色框表示 TI 解决方案、单击以在页面右侧显示详细信息。

    单击一个框将其变为红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robson、您好!

    几天内我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有其他意见或问题、只需回复、该主题将重新打开。