This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:更高电压的 LMG5200

Guru**** 2498795 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG3410R070, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731098/lmg5200-higher-voltage-lmg5200

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: LMG3410R070LMG1210

您好!  

您是否有发布 LMG5200更高电压版本的计划? 我需要一个150V 器件。 我意识到我可以使用单独的驱动器来实现它、但我正在寻找尽可能小的电路板面积。

Thx

Clive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clive、您好!

    我们用于集成 GaN 解决方案的下一个电压节点是600V。 请参阅 LMG3410R070。

    您还可以使用我们的200V GaN 驱动器 LMG1210、并使用其他供应商提供的分立式 GaN FET。

    希望这会有所帮助。

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clive、您好!

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    我们不断根据客户要求评估我们的项目。

    此时、您的最佳解决方案是使用我们的驱动器和分立式 FET 之一。 我们提供采用3mm x 4mm QFN 封装的 LMG1210。

    如有任何疑问、请告知我们。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这是我目前的计划。 我们正在开始一个新设计、因此、如果 LMG5200的高电压版本在明年左右推出、我想转换到它。
    Clive