This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70:用现有旧电池为新电池生成新的黄金文件

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731066/bq20z70-generating-the-new-golden-file-for-the-new-battery-cell-with-the-existing-old-cell

器件型号:BQ20Z70

您好!

我可以在 TI 的大力支持下成功设置 BQ20Z70的 EV2300套件和软件。

我现在正在学习 bq EV。 用于 bq20z70和 EV2300的软件、用于生成黄金文件。

智能电池组的现有电池单元将被淘汰并替换为新电池单元、因此需要新的黄金文件。

两个电池的电气特性非常相似、但化学 ID 不同。

没有计划更改智能电池 PCB 的任何部分、其中包含 bq20z70。

我目前还没有新电池组的任何样片,而且我手上还没有新电池。

因此、我需要在不使用新电池的情况下生成临时黄金文件、因为供应商将使用新电池构建电池组的一些样片、并在10月中旬将其发货。

您能否就使用现有电池组生成临时黄金文件提供任何建议?

谢谢、
余喜来登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sherard、

    如果没有实际使用单元格、则无法为新单元格生成新的黄金文件。 即使您要对化学 ID 进行编程、黄金映像也具有电阻和容量信息、这些信息是在量产发布之前通过实际循环电池获得的。 这不是可以使用默认值进行管理的内容。

    简而言之、您的供应商必须至少为您提供一个包、以便您循环使用并完成学习周期以用于生产。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、

    供应商将向我发送5个电池组样本、以生成生产黄金文件。
    我将讨论这5个样本。
    如果我理解正确、最好不要用新电池向新电池组写入任何内容、对吧?
    那么、供应商如何测试样片?

    此致、
    Sherard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果他要为您执行学习周期、那么他可以更新化学 ID、校准、设置监测参数、安全等 否则、您必须对样本执行该操作。

    我的意思是、不要将 Ra 表或 chem 数据从旧电量监测计复制到新电量监测计并将其用于生产。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、Batt。