This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:PSRR 响应

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746720/tps74901-psrr-response

器件型号:TPS74901

客户发现 TPS74901的 PSRR 性能有问题。  从开关稳压器馈入 LDO 的电压纹波在输出端过高。

条件:VIN = 4V、Vout = 3.3V、Vbias = 5V (齐纳二极管)、I_OUT = 2A。   

目前、器件上没有 CSS 电容器。  添加 CSS 电容器是否有助于 PSRR? 数据表显示输出噪声有所改善、但对 PSRR 的影响尚不清楚。

是否有其他可以改善 PSRR 的电路调整、例如增加输出电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    添加 CSS 通常会降低 LDO 的电压基准噪声、从而改善 PSRR、因为达到基准的任何电源纹波都由控制环路放大。 但是、TPS749的基准电压由 BIAS 引脚提供、因此与 Vin PSRR 相比、添加 CSS 会对 Vbias PSRR 产生更大的影响。

    LDO 的 PSRR 由其开环增益决定。 任何增加此值的措施都可以改善 PSRR、包括以下措施:

    • 增加余量(Vin - Vout)
    • 降低负载电流
    • 包括前馈电容器(CFF)

    以下是这些因素对典型 LDO PSRR 的影响程度的可视参考:

    e2e.ti.com/.../3644.Application-Conditions-Impact-on-PSRR-and-Noise.pdf

    本应用手册包含有关 LDO PSRR 的更多信息:  

    http://www.ti.com/lit/an/slyt202/slyt202.pdf

    如果您确实选择添加前馈电容器、本应用报告将讨论一些优缺点:

    http://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf

    谢谢、

    Gerard