This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:如果开关频率超过500kHz 该怎么办?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746600/ucc28063a-what-if-the-switching-frequency-is-over-500khz

器件型号:UCC28063A

我在介绍页面(http://www.ti.com/power-management/offline-isolated-dcdc-controllers-converters/power-factor-correction-pfc-controllers/products.html#p1694=Interleaved%20PFC&p1131=TM)上发现 UCC28063A 的开关频率限制为500kHz。

如果我在更高的开关频率下使用此 IC 会怎么样? 它会 自动将频率限制为500kHz 吗? 如果不是、会发生什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siliang,

    我查看了 UCC28063A 的数据表、无法找到其规定最大频率限制在500kHz 的位置。  请告诉我这是在哪里提到的?

    数据表确实给出了设计所选最小频率介于25kHz 和50kHz 之间以实现正确运算的建议。  您将根据此要求选择电感器。

    根据您选择 RT 的最小频率、该频率决定 fmax。 在数据表的示例中、计算结果为下面550kHz。

    在数据表中的设计示例中、转换器的频率范围应为39.2kHz 至550kHz。 频率将随线路和负载变化以保持占空比。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siliang,

    很抱歉、我的回答之间存在较大空格的问题。  我曾尝试在 e2e 的回复中发布多个图片、尽管它最初是这样做 的、但最终没有在回复中发布这些图片。

    因此、关于25kHz 至50kHz 的最小开关频率(fmin)、请参阅 数据表和公式19中的上述公式19段落。

    关于由 RT 根据 fmin 设置的 fmax、p[租用参考数据表中的方程式48 thourgh 50。

    此致、

    Mike

    P.S. 我已就在答覆中张贴图则的问题,向电子政务会作出通知。  他们正在努力解决这一问题,希望明年某个时候解决这一问题。