请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510-G3 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好、
当我使用 bqfs (由 bqStudio 1.3.54.1创建)中的指令更新闪存参数时、由于调试错误、过程中途停止。 在这一事件之后、我一直尝试通过 EV2300与监测计通信、但没有成功、因为它不会在地址0xAA 或0x16上做出响应。 我还尝试退出 ROM 模式、并使用 srec 文件再次将映像文件编程到监测计、但它也不起作用。
现在是否有什么遗漏了我? 附加到该帖子的是 bqStudio 仪表板的一部分。
谢谢、
Iruel