This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV810:原理图审阅请求

Guru**** 2982040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745586/tlv810-request-for-schematic-review

器件型号:TLV810

在所附的原理图中、  

  • TLV810S 为 U54
  • 我正在尝试向 U15提供复位(高电平有效,大于100ms)
  • 我想有两个选项来提供复位
    1. 用于硬件复位的 TLV810S
    2. RESET_S 由微处理器控制、微处理器可提供基于软件的复位。

软件复位 RESET_S 目前可以正常工作、但我更希望 TLV810S 提供复位、以便在上电时做好准备。

您能否回顾一下电路是否可以从这两个选项中进行复位?

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我没有收到所附的原理图。 您可以尝试重新附加原理图吗? 或直接发送至我的电子邮件:michaeldesando@ti.com

    通常、当您希望能够使用软件信号触发复位时、我们建议使用具有手动复位功能的器件。 我们有具有手动复位功能的高电平有效输出的器件。

    您是否仍处于设计阶段或是否要继续使用 TLV810器件?

    我将等待收到原理图、然后再对功能进行评论。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    由于我们将此讨论脱机、我将认为此项目已关闭。

    Michael