This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM385-1.2:温度范围-40 +100?

Guru**** 2497525 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730999/lm385-1-2-temperature-range--40-100

器件型号:LM385-1.2

大家好、

 

我的客户正在使用采用 SOT-23封装的 LM385-1.2。

他们现在正在寻找温度范围为-40°C +100°C 的相同产品封装、这里有什么意见吗?

 

非常感谢、

 

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    感谢您与我们联系。 LM385是一款较旧的器件、此后我们发布了 TLV431。
    该器件与 LM385功能相同、也采用 SOT23-3封装。 Q 温度等级为-40至125C、因此这应满足您的需求。
    欢迎随时查阅。

    -Marcoo