This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:前馈电容值

Guru**** 2497735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727084/tps7a7300-feedforward-capacitor-value

器件型号:TPS7A7300

客户使用 TPS7A7300为电池调制解调器供电。  VDD_CELL 电源轨具有2个100uF 1210封装陶瓷电容器。 这些是大陶瓷(GRM32ER61A107ME20L)。  前馈电容器的值应该是多少?  μF 表 μF "对于47 μ F 至200 μ F 的输出电容器、必须使用至少220pF 的前馈电容器。"   客户正在使用1 μ F CFF。

他们遇到的问题是、通过 TPS7A7300的电池调制解调器电流消耗会拉低5V 电源轨并导致处理器复位或锁定。

 这里有任何设计建议吗?  我可以通过电子邮件发送原理图。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    建议的最大 CFF 为100nF。

    您能帮我更好地了解电流消耗和输出压降的条件吗?  调制解调器消耗了多少电流?  是脉冲还是恒定的?  请提供 Vin、Vout 和 Iout 的示波器截图。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    由于已经有几周没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan