This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是负载点转换器?

Guru**** 2555330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745760/what-is-a-point-of-load-converter

大家好、

请给我一个术语"负载点"转换器/稳压器的定义、或者至少是一个示例吗? 有关相关产品或应用的解释很多、但没有真正的定义。 我想知道直流/直流转换器和 POL 转换器之间的区别是什么。

此致
哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari 您好、感谢您发帖。

    我将提供 POL 负载点应用示例。

    典型的 PC 台式机系统的机箱内部有一个电源、位于其自己的金属盒中。
    多线电缆从盒电源连接到主板。
    电缆将具有5V、12V、可能是3.3V、可能还有一些负电源轨、电源正常复位、接地等

    主板上的处理器在高电流时需要非常低的电压。
    1V 与100A 瞬态尖峰非常常见。
    由于高电阻损耗、100A 无法通过盒式电源通过电缆进行发送。
    由于电阻和电感电缆损耗、1V 无法保持在所需的严格容差范围内。
    即使采用遥感技术、处理器的调节也不能保持在技术规格范围内。

    因此、开关转换器将位于主板上处理器旁边。
    处理器是负载、此转换器位于"负载点"
    该转换器将使用+12V 作为其输入、使用多相创建1V/100A 的电压、用于处理器内核。
    12V 电流(假设效率为100%)将为8.3A、以便在1V、100W 时提供100A 电流。

    POL 电源直接位于需要的位置。
    它们可提供严格的直流调节和出色的瞬态响应。

    这是您要寻找的解释吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walker、

    非常感谢。

    我的理解是、首先我们需要使用提供3.3V、12V 等不同输出轨的 IC、然后我们需要将此 IC 的输出连接到靠近负载的开关或 LDO 的 I/P。如果我错了、请纠正问题。
    我可以使用任何开关或 LDO、还是有特定的 IC 用于 POL 应用。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、
    不一定。
    POL 只是意味着电源转换器位于负载上。
    这可最大限度地减小电感和电阻、还可实现精确的远程感应以保持严格的容差。

    POL 可以是 LDO、采用5V 主电源轨并在 IC 或电路上直接提供3.3V 电压。
    示例;敏感的模拟、音频、视频可能不喜欢开关的噪声、因此 LDO 会通过其 PSRR 使电源保持非常安静。
    也可以是为处理器或 FPGA 供电的高电流转换器。

    您是否有一些具体的设计要求(可能是方框图)来证明您的顾虑?