This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS7B63-Q1:TPS7B63-Q1 // ROSC 电压电平

Guru**** 2497515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724688/webench-tools-tps7b63-q1-tps7b63-q1-rosc-voltage-level

器件型号:TPS7B63-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

器件已连接 ACC。 数据表、由 TI-FAE 检查并正常工作。
但测量值@ pin7/ROSC 显示~0V、而数据表指定1V+/-50mV、因此设计验证失败...  

这种行为是否有任何解释?

谢谢、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    由于您的帖子引用了 WEBENCH 设计工具、您在模型中看到此问题还是在 PCB 上看到此问题?

    您能否提供您的原理图和任何范围、以帮助我进行调试?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我 测量了实际 PCB 电路上的电压。

    由于测量的电压为纯直流电、因此示波器 sceenshot 不起作用。

    电路 ACC。 应用手册如下所述。

    此致 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供原理图。 我同意您的原理图中没有显示 ROSC 为0V 的原因。只要您具有12V 输入、您的配置应在 ROSC 处具有1V 电压。 虽然我知道直流测量通常不会显示在范围内、但提供范围内仍然有价值、因为我在进行测量时无法实际与您在实验室中。 范围热允许我同时查看多个电源轨。

    对于 LDO 而言、当输出电压不处于正确的电平时、这是由意外漏电路径引起的偏置造成的。 通常、该路径由焊接工艺的残余磁通引起。 虽然 ROSC 的相邻引脚(NC 和 DELAY)在您的应用中都未连接到 GND、但散热焊盘连接到 GND。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    由于已经有几周没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。

    非常尊重、
    Ryan