This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ294504:客户正在申请 TI#39;s 器件以更换 S-8215A/B

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL157A4225, BQ7718, BQ294504, BQ7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730724/bq294504-customer-is-requesting-ti-s-part-to-replace-s-8215a-b

器件型号:BQ294504
主题中讨论的其他器件:BQ7718BQ7716BQ77PL157A4225

大家好、团队、

我的客户正在申请 TI 器件来替换 S-8215A 和 S-8215B 系列产品、我通过交叉参考搜索 TI 网站、系统显示了具有相同功能的多个器  件、例如 BQ294504、BQ7716、BQ7718和 BQ77PL157A4225。

对于客户、相同的功能正常、因此我检查了他们的正确器件型号:S-8215AAF-K8T2U 和 S-8215BAF-K8T2U。 根据这2个器件型号、您能向我推荐 TI 的正确器件型号吗? 因此、我可以将其推广给我的客户。

非常感谢。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您看 了 bq294711吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您是否意味着 BQ294711可以同时与客户的2个器件匹配?

    实际上、我不熟悉任何电池管理器件、我害怕花费太多时间、最后向客户推荐错误的器件、您能否直接告诉我正确的器件型号、以匹配 S-8215AAF-K8T2U 和 S-8215BAF-K8T2U?
    (低电流消耗:1.6uA (典型值) S-8215A/4.2uA (典型值) S-8215B)

    谢谢、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    S-8215系列有3~5 μ F 电池、但 BQ294711有2~4 μ F 电池、您建议使用该器件的原因是什么? 我注意到 BQ7718具有2~5 μ H 电池、因此看起来与 S-8215更加匹配、您能评论哪一个更适合客户吗?
    谢谢、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于 S-8215AAF-K8T2U、以下是其公共数据表的摘录

    bq294711是我们最接近此 ABLIC 器件的器件、但不是100%匹配(OV 迟滞)

    现在、bq7718可能是我们可以建议的最佳器件(直接替换)。 我们的配置与 ABLIC 不完全相同、但下面红色的配置是我们拥有的最接近的配置。  这也是 Seiko S-8215BAF-K8T2U 等效器件的一个下降  

    请将 bq7718 数据表分享给您的客户、如果他们无法使用已发布的其中一个器件、请直接与我联系。