This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:PoE 反馈光电隔离器发生故障或断开连接、POE 输出将输出8V 三角波。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5071, TPS23755, TPS23753A, TPS23753AEVM-004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730748/lm5071-poe-feedback-optoisolator-fails-or-disconnected-poe-output-will-output-8v-triangular-wave

器件型号:LM5071
主题中讨论的其他器件: TPS23755TPS23753ATPS23753AEVM-004

你(们)好

我有一个 FPGA 器件直接由 POE 3.3V 输出供电。 我们目前正在使用 LM5071芯片。 当反馈光电隔离器发生故障或断开连接时、POE 输出将会

为8伏三角电压。 这高于 FPGA 的最大绝对值、将完全破坏它。 如果馈电光隔离器发生故障或反馈电路发生故障、对 LM5071评估电路的任何更改是否可能会输出0v?

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、我将把这个主题分配给我们的 PoE 应用工程师- Darwin Fernandez。 他会研究并建议可以做些什么。

    从产品系列的角度来看、我建议您在下一个设计中考虑不再使用 LM5071。 这是 TI 收购 National 期间继承的旧器件、其技术支持(和参考设计选择)水平与其他"TPS"解决方案所享有的水平不同。 我建议您改用 TPS23753A 或 TPS23755进行下一个设计。 两者都提供更好的价值(价格/性能选项)和支持。

    如果您对产品系列有任何疑问、请告诉我、我将让 Darwin 就您当前的技术挑战提出建议。

    感谢您考虑 TI 的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您能否帮助澄清光耦合器的运行不正常? 它是否因特定的运行条件或正常运行而发生故障? 断开意味着它被物理移除了吗?

    对于过冲、通常会在启动期间发生、在启动过程中可以增加次级侧的软启动。 这是光耦合器附近的电路、但与次级侧的基准相关。

    它也可能发生在瞬态(线路或负载)期间;这是光耦合器可能影响 转换器稳定性以及环路对瞬态的反应速度的地方。 如果是这种情况、您可能 需要重新补偿 环路。

     不过、最后、我推荐 Thomas 指出的内容;我们的 TPS 产品中的 TI 设计比 LM 器件要新得多。 例如、我们有 TPS23753AEVM-004、可通过 TI store 订购以进行评估。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文

    在这种情况下、光隔离器无法正常工作或焊点不良。   在光隔离器 LED/晶体管无法正常工作的情况下、是否有任何方法强制 POE 输出为0伏?

    谢谢

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    不幸的是、我看不到这样的方法。 您可以尝试在输出端添加 TVS 来钳制电压。 如果它损坏短路、您可能能够保护下游负载、但这种故障模式无法保证。 遗憾的是、您可能需要对电路板进行筛查、以查找连接不良的电路板。