This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085的输入电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744794/input-voltage-of-lm1085

主题中讨论的其他器件:LM1085

我们对 LM1085有疑问。

在数据表中、我们可以找到绝对最大额定值的输入电压范围。

但我们无法找到输入电压范围的建议运行条件。

请告诉我们建议的输入电压范围。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    由于 LM1085的拓扑结构、对于可调器件、Vin 受 Vin 到 Vout 差分电压的限制、而不是受 Vin 到 GND 差分电压的限制。 我们建议的最大输入电压至输出电压差分为25V、因为这是电气特性表中列出的最高差分。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们使用 LM1085-Adj。
    当输出电压为22V 时、请告知我们建议的最大输入电压。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    如果您的输出电压为22V、建议的最大输入电压为47V:

    VIN_max =(Vin 至 Vout 差分) max + Vout
    VIN_max = 25V + 22V
    VIN_max = 47V

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    在数据表第4页的绝对最大额定值中、
    LM1085-ADJ 的输入电压为29V。

    我们认为47V 超过了绝对最大电压(29V)。

    47V 是否正确?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    LM1085-ADJ 没有 GND 引脚;因此、电压不以应用 GND 为基准、而是以输入引脚和输出引脚之间的差分为基准。

    如果您的输出电压为22V、建议的最大输入电压为47V:

    VIN_max =(Vin 至 Vout 差分) max + Vout

    VIN_max = 25V + 22V

    VIN_max = 47V

    非常尊重、

    Ryan