This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601EVM:LMZM23601 EVM 发生损坏

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730988/lmzm23601evm-lmzm23601-evm-went-damage

器件型号:LMZM23601EVM
主题中讨论的其他器件:LMZM23601

您好!

在 我检查功能时、LMZM23601 EVM 发生了损坏。 在电源(VIN)上重复开关后、模块不起作用。
参数为:输入36V、输出5V 1A、最后5 Ω|| 470uF

现在、电源电流为1、4mA、输出电压为零。 在电感器上没有突发测量。 在没有电源的情况下、我在电感器的一个导体和接地之间测量1、25欧姆。
我认为、下拉 MOSFET 短路并发生故障。

470uF 的电容器是否很大?

此致、Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    对于5V 输出应用、470uF 太大、因为 建议的最大输出电容(第9.2.2.3节)为220uF。 输出电容越大、输出电压调节到最终值所需的时间就越长。 输出电容过大可能会使电源模块跳闸输出短路保护、并导致器件进入断续模式。  

    您可以检查电源模块的应用是否尝试将输出电容降低到 22uF-220uF、并再次为电源模块加电。  

    此致、

    Jimmy