This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70:电池平衡和 Qmax 电池

Guru**** 2554480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745970/bq20z70-cell-balancing-and-qmax-cell

器件型号:BQ20Z70

您好!

我现在尝试为7800mAh、11.1V 典型值的3S3P 电池组生成黄金文件。

我对这项工作有两个关切。

  1. 当我对电池组进行充电和放电时、我可以看到最大值和最小值之间的不同电压电平间隙超过150mV。
    • 该值应小于100mV、我需要检查哪些参数 才能获得该目标值?
    • 我将最小电芯偏差设置为1314、= DQ * R /(V *占空比)= 3600* 540/(3700* 0.4)。  
  2. Qmax Cell 0/1/2/Pack 的值不断变化为电池组的过载。
    • 最初、我将每个参数的值设置 为7800 (mAh)、这些值更改为8445/8456/8450/8445。
    • 什么会导致这种变化?

谢谢、

余喜来登

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您使用 DSG 时、在 DSG 的更深层级别、您无法控制电池之间的电压差、因为这取决于电池的相对强度。 但是、在打开平衡功能后充电时、可以对其进行控制。
    Qmax 是电池的理论容量、取决于负载、平均 I 上次运行等 如果您的平均 DSG 速率较低、则可以看到较高的 Qmax 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回答。

    我观察到电池之间的充电电压电平不平衡。 我应该看看什么?

    2.我的理解是 Qmax 的值将由 bq20z70自动更新、对吧? 为黄金文件设置电池组的标称容量是否安全?

    3.什么是"平机会的细胞 x Chg DoD "?  我无法从配置 bq20z70_slua405.pdf 中找到它。

    此致、

    余喜来登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该看到寄存器中是否设置了 CB。 如果是、则当 Δ 值超过以 df 为单位的阈值时、电量监测计会对电池进行平衡。
    2.正确。 您的设计电容器是电池的标称电容器。 不过、您的 Qmax 可以由监测计更新。
    3.平机会处的 DoD 代表充电结束时的放电深度。 这是一个参数、我们会在监测计达到电荷锥形终端时监测、以设置开始监测测量的适当点。 它是按每节电池计算的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 CB? 您能否提供该寄存器的确切名称?

    谢谢、
    余喜来登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB 代表电池平衡。 它是充电状态中的位6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以看到充电期间 CB 处于充电状态、但最小值和最大值之间的电压差为+200mV
    如何纠正这种情况?

    此致、
    余喜来登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电结束还是开始充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3节电池中的一节达到~4.2V 之前、最小值和最大值之间的间隙为200mV 以上
    我可以看到、充电结束时该间隙消失了。

    此致、
    余喜来登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的差值在充电结束时消失、这是很好的。 这意味着平衡工作正常。 该监测计可计算 DOD 增量并正确调整计时器。 如果您使用的是参考设计、那么您的平衡参数是正确的。 如果不是、请参阅 www.ti.com/.../slua420a.pdf 以了解如何使用外部电阻器进行平衡。

    在 DSG 期间不会平衡电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认电池平衡工作正常。

    此致、

    曾文宇