This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:400kHz 模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730755/bq40z50-r1-400khz-mode

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

BQ40Z50-R1是否支持400kHz 模式? 我将 SBS 配置中的 XL (位3)设置为1、但在400kHz 时无法与其通信。 我是否错过了其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置该位后、您是否复位或对器件进行 POR? 一旦您这么做、它将处于活动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池。 感谢你的答复。 我重置电量监测计、然后通信完全丢失。 我使用了 EV2300和 bqEVSW。 BQ40Z50-R1是否真正支持400kHz 快速模式? 还是 EV2300不支持400kHz SMBus?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z50-R1确实支持400kHz。 是 EV2300限制了您的安全。 如果您想使用400kHz、您的通信应与您自己的接口和 MCU 配合使用。