请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5101C 你好。
我对 LM5101C 有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文档。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Masazumi、
感谢您关注 LM5101C。 我支持此器件、并将回答您的问题。
从随附的文件中、我看到您正在询问 LO 和 HO 打开和关闭传播延迟的最小值是多少。
我们将无法提供保证的最小规格、因为该参数最小值在器件发布之前未确定。
我有一个问题、为什么这一价值会令人担忧。 在大多数应用中、最大传播延迟和延迟匹配、tMON 和 tMOFF 是应用中驱动器时序的关注点。 如果数据表中保证了延迟匹配、为什么您会担心传播延迟低于典型值?
我将研究数据、以便能够提供器件中预期的较低传播延迟值。 但是、这些参数不能得到保证。
此致、
Richard Herring