This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:升压问题。

Guru**** 2497545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24295, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730757/bq24195-boost-issue

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ24295BQ25895

您好!

我们已经制作了一个基于 BQ24195的具有电源管理块的电路板。 这是电路:

在 PMID 上、我们有60uF 陶瓷+ 220uF 电解质。 VBUS 由5V 电源供电、我们还连接了电池。

目的是对电池进行永久充电、并在 VBUS 关闭时从电池获得5V 电压。 PMID 的电流消耗小于500mA、SYS 的电流消耗小于3A。

我们将主机的电源连接到 BQ 的 PMID 引脚、但它在 VBUS 关断时会关断、我们发现、当 VBUS 关断时、此 BQ 无法自动切换到升压模式。

下面是一些问题:

1.升压或电池充电模式可同时应用。 是这样吗?

2.我们将 CE 引脚接地而不从主机驱动它是不是错误的吗?

3.我们可以通过这种方式或任何其他引脚兼容的 BQ 来解决问题吗?

4、BQ24295似乎是引脚兼容的、并且默认情况下启用了 OTG 和充电功能。 但我对该注释有点困惑:"3. 升压模式运行被启用(OTG 引脚高电平和 REG01[5:4]=10)"、这意味着我必须关闭充电才能启用升压、对吧?

5.谈论 D+/D-检测。 如果我们不使用它们、我们是否只需将其短接即可实现最高输入电流限制? (我们有上拉电阻和200欧姆电阻)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Anatoly、

    1.该器件一次只能在1种模式下运行、即充电(降压模式)或 OTG (PMID 的升压模式)。 器件中只有一个直流/直流转换器;当我们进入 OTG 时、我们以反向方式操作降压转换器。
    2.如果您不需要通过主机进行控制、则可以将/CE 接地。 您始终可以使用 REG01[5:4]通过主机禁用/启用充电器以及 I2C。
    需要注意的一点是、当您断开输入以允许 OTG 引脚变为高电平时、器件从降压模式转换到升压模式时将会有~220ms 的转换延迟、这是为了确保正确和安全的转换。 在此转换期间、一旦 OTG 启动、PMID 电压将从 PMID 上的~VBAT 变为 OTG 输出。 我们大多数支持 OTG 的器件都具有此延迟、这意味着如果您的应用在 PMID 上需要不间断的5V 电源、则需要一个可提供此电源轨的附加功率级。 在这种情况下、SYS 上的降压/升压级可能更合适。
    正确、与我对问题1的回答类似、我们的充电器一次只能在降压或升压模式下运行。
    5.是的、如果不使用 D+/D-、则可以使用200欧姆将引脚短路、以默认将其设置为 DCP。 POR 后、您始终可以覆盖输入电流限制、而不是 I2C。

    有一点、为了使 OTG 启动、需要满足几个条件:
    BATLOWV 阈值以上(REG04[1]设置的 VBATLOWV)
    VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)
    3.升压模式运行被使能(OTG 引脚高电平并且 REG01[5:4]= 10)
    4.升压模式启用220ms 延迟后

    删除输入后启用 OTG 的门控操作将是项目#2。 您的主机需要修改 REG01[5:4]以将器件配置为 OTG、因此、在删除输入时器件不会自动转换为 OTG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    感谢您的快速响应。

    说到替代方案-我们是否可以使用其他一些具有集成控制功能的 BQ (如 BQ25895)在充电模式和升压模式之间进行切换? 它不需要外部主机在充电和升压之间切换、对吧?

    但正如我所看到的、BQ25895的引脚不完全兼容-在输入类型检测阶段、DSEL 引脚上会出现短路。 您能否推荐一些更合适的器件(如果存在)?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Anatoly、

    是的、默认情况下 bq25895上启用 OTG、这意味着如果在输入移除时满足 OTG 的其他条件、器件应在没有主机干预的情况下进入 OTG。 话虽如此、从充电到 OTG 的转换延迟仍然为~30ms。 此延迟是否可容忍将取决于应用要求。