This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:此 BMS 是否能够在1节电池出现故障时运行?

Guru**** 2497755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730595/bq40z60-is-this-bms-capable-of-operating-with-1-failed-battery

器件型号:BQ40Z60

我正在寻找能够确定三节电池中有一节发生故障的 BMS 芯片。
如果检测到这种情况、则故障电池将不再使用、BMS 将仅在两节电池上工作。
我之所以提出这一问题、是因为我们有电池组、其中的3个电池组中的一个发生故障。
但是、如果 BMS 继续工作、但随后输出电压更低、这对我们来说不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这三节电池是串联还是并联的? 我相信您不能通过任何现成的解决方案实现您所期望的目标。 使用故障电池也可能不安全。 您需要设计自定义电路来断开故障电池并将其旁路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是3S4P 电池配置。
    我希望有一个内置选项来执行电池断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我没有听说过任何能够实现这一目标的 IC 解决方案。 抱歉!