This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:开关频率

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746356/ucc28742-switching-frequency

器件型号:UCC28742

大家好、我想知道最小开关频率为什么是200Hz。 我正在尝试对变压器进行规格和选择以用于此目的、但低开关频率会使磁芯饱和、并将初级绕组电感降低至0。 您能否解释一下如何选择能够适应这种低频或某种防止控制器缓慢切换的方法的变压器? 谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以满载开关频率设计变压器。 请查看数据表应用部分、其中显示了如何确定匝数比。 此外、您还可以从 TI.com 下载 Excel 设计计算器来帮助您进行设计。 WEBENCH 也可用于帮助您进行设计。

    在200Hz 时、由于峰值电流被限制为1/4满负载峰值电流、变压器将正常工作。 因此变压器不会饱和。