This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A 的综合问题

Guru**** 2582715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730133/ucc28070a-synthesized-questions-of-ucc28070a

器件型号:UCC28070A

您好!

为什么在 V_VSENSE < V_VINAC 时合成的下斜率变为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jankel、
    在这种情况下、输出电压为零或非常低、并且 MOSFET 关断时间内的电压不足以驱动电感电流的显著变化。
    公式为 V= L*di/dT
    这意味着下斜率(dI/dT)为零。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    但它显示 V_VSENSE < V_VINAC、而不是 Vout 非常低。

    例如、Vout=200V、Vin_AC (t=PI/2)=380V 表示 V_VSENSE < V_VINAC、但在这种情况下、电感器电流会发生很大变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jankel、
    只有在加电或从交流压降恢复时、才会禁用下降斜率。 您描述的具有200V 输出、380V 输入的条件将导致正常运行、并且电感器电流将有一个可测量的斜率。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1。

    200V 输出、380V 输入是从交流压降中恢复的电压。 这不是正常操作。

    一个实际示例可能是这样的:当 SMPS 正常工作时、输出400Vdc、 但发生了交流压降、2秒后、交流输入恢复、交流输入的相位现在为90度、因此交流输入的幅度现在等于265V*sqrt2 = 380V、由于放电2秒、输出电压现在为200V。

    因此、"200V 输出、380V 输入" 是从交流压降中恢复的电压。

    2.

    下降斜率变为0的具体含义是什么? 它恰好等于 eqals 0还是仅接近0、但略大于0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jankel、
    FET 关断时间内的电感器电流是通过在 FET 关断时间内使内部电容器放电来合成的。 对于正常运行、此信号的斜率为正值。 下降斜率变为"零"意味着它趋于平坦、并且由于内部电容器未放电、IC 未检测到斜率变化。 在这种情况下、合成电流上的平均电压大于 IMO 信号。 这会导致占空比变为零。
    这里实际上发生的一切。
    此致
    John