Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
降级器、
您能向我推荐该解决方案吗?
电池(3.6V)或适配器(5V)电源开关解决方案、我需要 3.6V 或5V 电压输入、4.0V 输出、3A。
负载开关是 TPS2294D 吗?
或者还有其他选项吗?
情况紧急。
非常感谢。
BRS
Elsa Duan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Elsa、
感谢您与 E2E 联系!
您似乎正在寻找2:1电源多路复用器解决方案。 更确切地说、您正在寻找一个能够接受5V 适配器输入或3.6V 电池并为输出选择一个的器件。 我假设只要5V 适配器存在、就应该优先考虑它、并且只有当5V 适配器不存在时、系统才应该切换到3.6V 电池。 我的理解是否正确?
如果是、我建议查看我们的 TPS2121。 该器件最近发布、可支持高达4.5A 的电流。 如果您查看数据表的"应用"部分、我们将重点介绍一些常见应用以及如何为每个部分配置器件。 我建议查看第22页(XCOMP)上 TPS2121的自动切换配置。 您可以为5V 和3.6V 输入重新配置电阻分压器、而不是在示例中使用12V 和5V 输入。
如果您有任何疑问、请告诉我!
谢谢、
谢谢、
黄亚瑟
要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。