This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011 - SW 引脚与 GND 短路故障

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746334/lm25011-failure-of-the-lm25011---sw-pin-in-short-circuit-with-gnd

器件型号:LM25011

我也遇到了同样的故障、这是第三次、幸运的是、我仍 处于开发阶段、但我们很快就会投入生产。

我更改有故障的 LM25011并测量短路、是的、短路实际上在 SW 和 GND 之间

如果问题是 SW 引脚上的负电压、是否可以使用二极管钳制该电压、或者我看不到有什么东西会禁止钳位二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、

    请发送原理图和布局以供查看。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    WebBench 建议/接受了所有组件

    输入电压来自10S3P 锂离子电池(25V - 42V)

    如果我需要修改任何内容以使其更可靠、或者需要、请告诉我 移至另一个 IC

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    布局看起来不错、但10uF 时的输出电容 非常低(尤其是在0603等小外形尺寸情况下、电容在施加5V 电压时真正下降、有效电容可能仅为2-4uF)。 在1210封装中试用47uF/10V。 此外、确保 电感器 SAT 电流的额定值符合设计 的最大电流。
     
    此致、
    Tim