This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:TPS65917和 SPI 访问

Guru**** 2497305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729351/tps65917-q1-tps65917-and-spi-access

器件型号:TPS65917-Q1

大家好、  

我需要通过 SPI 访问 TPS65917。 我已经阅读了  

寄存器说明。

在第1.1章"寄存器地址映射"中、提到了5个不同的寻址页。 但在 TPS65917的 SPI 文档中、我只能看到一个页标志(和8个地址位)。 通过 SPI 访问 TPS65917时、我不理解寄存器的概念。 如果有任何提示或提示、我们将不胜感激。

BR

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否指定您正在使用的可订购器件型号(O917...)

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件型号为 TPS65917-Q1  

    BR

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、

    可订购器件型号的起始和结束应如下所示:O917... 问题1. 您知道完整器件型号吗?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Natasha、

    它是一个德国大型汽车供应商的新汽车器件的原型、原型生产不在开发部门的责任范围内、因此我对订购流程没有任何了解。 但我想器件是 O917A130TRGZRQ1。
    BR
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、

    O917A130TRGZRQ1配置为 I2C、而不是 SPI。 这是一个 OTP 相关设置。 因此、如果您希望在该器件上使用 SPI、则首先需要使用 I2C 将 OTP 寄存器位(I2C_SPI)设置为1以配置为 SPI。 然后、GPIO2和 GPIO4也可以配置为 SDA 和 SCL 线路。

    这必须在每次 POR 之后完成、因为 SPI 不是此器件型号的默认值。

    请告诉我这是否是您要查找的信息。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natasha、

    我检查了器件 ID、我犯了一个错误、我们使用的器件为:

     (P) O917A11ETRGZRQ1

    TPS 配置如下:

    在我的测试中、我正在尝试 SDI 的 Page (位2)和寄存器地址(位10)的所有值。 但对于无地址 、我在 SDO 上看到除零以外的任何响应(只要 CS = 1、SDO 线路变为低电平)。

    SCK、SCE 和 SDI 正确(直接在 TPS 上测量)

    BR

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、

    该器件还针对 I2C 进行了配置。 您是否能够通过 I2C 与器件通信?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nastasha、

    我将尝试 I2C。 但 SPI 接口有一个问题、 即3.5.1中的 TPS65917-Q1寄存器映射参考手册中定义了 SPI_PAGE_CTRL 寄存器。

    位0定义为:

    0:Page1 (ID1=48)和 Page2 (ID2=49)
    1:第1页(ID1=48)和第3页(ID2=4A)

    如何寻址 PAGE 0?

     

    BR

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、

    您无法访问 PAGE 0、但 PAGE 0上的相同寄存器也可在 PAGE 1上访问。 请参阅寄存器映射(FUNC_SMPS 寄存器)中的表3-17: http://www.ti.com/lit/pdf/slvuah1

    谢谢、

    纳斯塔莎