This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:ADPT 功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745962/tps2373-the-adpt-function

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2378

您好!

下面是有关 TPS2373-4的一些问题

TPS2373EVM 的电路是什么用途? 以保持 MPS 电流? 或仅禁用 MOSFET 驱动器以实现电流消耗。

根据上图、Q18在外部插入时灌入电流、但 VDD 以 VSS 为基准、ADPT 以 RTN 为基准。

  那么、从 VDD 到 RTN 的灌电流是否会因  不同的 GND 基准而导致 TPS2373或任何组件损坏?

3.要使用外部适配器、TPS2373-4使用 APD 引脚并将 VDD 拉至 RTN、与 仅使用 APD 的 TPS2378相比、哪种方法是电池? 为什么?

4.要使用外部适配器、如果不使用模拟电桥、则可以移除电路(ADPT)、仅使用 APD 功能?

请帮助您按项目回答问题吗? 那么、向最终客户提供反馈更容易、非常感谢。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T.

    我正在研究这个问题。 让我回头看你。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    该电路的目的是禁用 MOSFET、以减少自动 MPS 期间的额外电流消耗。

    2、Q18以 RTN 为基准、因为 RTN 基准适配器上有电源、将其作为 VSS 基准将导致泄漏电流流向 VSS (除了自动 MPS 电流)。

    3.您能否就此问题提供进一步的澄清? TPS2373-4和 TPS2378上的 APD 引脚具有相似的功能。

    4、正确。 如果没有有源电桥、则无需 ADPT 电路。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师