This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601 Qon 问题

Guru**** 2579305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744365/bq25601-bq25601-qon-problem

器件型号:BQ25601

尊敬的 TI 先生

关于 BQ25601 /Qon  

我想知道什么是 VQon?  从电池?  从 Vbus?

使用 MCU 的 GPIO 控制 QON 引脚会影响传输模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中描述了 QON/引脚功能。 QON/引脚主要连接到按钮以从运输模式唤醒或复位 SYS。

    QON/引脚是 BATFET 使能/复位控制输入。 当 BATFET 处于运输模式时、tSHIPMODE 持续时间的逻辑低电平将打开
    BATFET 以退出运输模式。 当 VBUS 未插入时、tQON_RST 的逻辑低电平持续时间(最小8 s)
    通过关闭 BATFET 以实现 tBATFET_RST (最小250ms)的复位 SYS (系统电源)、然后重新启用 BATFET
    以提供完整的系统电源复位。 该引脚包含一个内部上拉电阻器、用于保持默认的高电平逻辑。

    中还介绍了 QON/:
    8.3.8运输模式和 QON 引脚
    数据表中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该引脚包含一个内部上拉电阻器、用于保持默认的高电平逻辑。
    什么是电源的高逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    逻辑低电平为0.4V (最低)
    逻辑高电平为1.3V (最高)