This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:电池检测波形

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725247/bq77904-battery-detection-waveform

器件型号:BQ77904

您好、专家、

如果 bq77904在下图中得到 UV 和充电器的电池检测波形、那么解锁 bq77904是否有风险? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    应用中该波形的原因是什么? 这是短时间内非常大的电压摆幅。

    UV 检测具有用于检测和恢复的计时器。 该波形不应触发故障、因为电压在所需时间内未保持低于 UV 阈值。 但是、我建议您在 EVM 上进行测试、以确保不会因导致该波形的任何原因触发其他故障。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    波形来自充电器侧、客户在错误的位置添加了错误的电容器。 这会导致电池检测波形异常。 电池侧使用 BQ77904作为保护 IC。 在首次试运行中、客户未能返回故障、在我们的实验中、它可以解锁 UV 电池组、但我们仍然担心所有产品...
    如果您认为波形有解锁电池组的风险、请告诉我。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    您是否说您在实验中看到解锁发生(电池组故障)? 或者我是误解了吗?

    我担心仍然存在一些风险、尤其是当波形从电池组变为电池组时。 他们是否知道它将保持一致?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    不、我们在实验中没有看到解锁发生。 因此、只需确保 bq77904 UV 状态的波形正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    图片中的波形不应触发 UV 故障。 但我不能说没有风险、因为我不知道该波形是否可以从系统更改为系统。

    Matt