This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:bq25892:CE 引脚的作用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746622/bq25892-bq25892-role-of-the-ce-pin

器件型号:BQ25892

您好,团队,  

您能否告诉我将使 CE 引脚处于高电平的哪个 MOSFET 被切断。

此外,我还希望在特定条件下,UC 能够将 BQ25892置于不允许 VBus 电压进入 SYS 引脚的条件下。

我们如何确保上述功能,可以使用哪个寄存器/引脚实现上述功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi、

    当/CE 引脚为高电平时、BATFET Q4只允许电流流出 SYS、而不允许电流从 SYS 流入电池。

    在/CE 为高电平时、如果 V (BAT)> SYSMIN、则降压转换器输出最大值为 VBAT+50mV;如果 V (BAT)> SYSMIN、则为 VSYSMIN+150mV。 SYSMIN 最大寄存器设置为3.7V。

    要完全禁用降压转换器、您可以使用 HiZ 位(REG00b7)。 如果采用此模式、电池将为系统供电。