This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842A:UC3842AD8TR 查看原理图

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746162/uc3842a-uc3842ad8tr-review-schematic

器件型号:UC3842A
主题中讨论的其他器件:AM26C31UC3842

尊敬的:

我们的客户设计 UC3842AD8TR、我们需要双确认原理图、 因为 P5点连接到 AM26C31 Vcc pin16、这是可以的吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    感谢您的提问、我正在研究这个问题。

    此致
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    可以使用 UC3842输出电压作为 AM26C31的电源电压。 但您必须注意 AM26C31的规格。 其最大电源电压为-0.5~7V、建议在4.5~5.5V 电源电压下运行。 因此、我建议您最好在将 P5电压连接到 AM26C31的 Vcc 引脚之前提前测试其电压、但我认为可以在允许的范围内轻松实现、因为 P5电压是您电路中的环路反馈控制电压。
    顺便说一下、我建议在 AM26C31的 Vcc 和接地之间放置一个低 ESR、0.1uF 陶瓷旁路电容器、以减少耦合噪声、并尽可能靠近器件放置。

    此致、
    Teng