This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22964C:关于短路电流

Guru**** 2542940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729248/tps22964c-about-short-circuit-current

器件型号:TPS22964C
主题中讨论的其他器件:TPS22953TPS2595

您好、E2E、

我们的客户正在考虑将 TPS22953用于新设计。
在数据表 P24中、显示"在重启时间之后、只要 EN 仍高于 V IH、EN、开关就会自动重新启用。"。
我想、当短路时、输出电流将瞬间超过绝对最大值。

问题;
该器件是否具有针对脉冲电流的缓解措施?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    TPS22953没有针对快速脉冲电流提供保护。 如果您对具有过压保护功能的器件感兴趣、我建议查看我们的其中一个电子保险丝、例如 TPS2595。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢你的建议。

    换句话说、如果发生对 GND 短路、输出电流将在瞬间超过绝对最大值。
    因此、该器件不允许短接至 GND。
    正确吗?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    TPS22953将在5us 内达到接地短路(Tdeglitch)。 根据输出对 GND 短路的严重程度、在这段时间内、它可能会超过器件的绝对最大值。 短路的严重程度取决于系统、如果短路发生的持续时间较长或不太严重、则 TPS22953将做出相应的反应。  

    我建议订购 TPS22953EVM 并复制系统配置和输出对地短路。 您还可以切换到电子保险丝、例如 TPS2595、它具有额外的保护功能、例如接地短路保护。

    谢谢、

    黄亚瑟


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    Iout (max)为 Vout/Ron。 如果 Vout=5V、则即时 Iout 为357A (最大值)。
    这超出了绝对最大值范围。

    该器件不允许短接至 GND。
    正确吗?

    请以"是"或"否"回答

    Rergards、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    如果在接地短路期间 Iout (max)达到~350A、则说明您正确、器件可能会损坏。  

    谢谢、

    黄亚瑟