This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:TPS54116-Q1是否适用于 LPDDR4的 VDDQ 和 VTT 电源?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54116-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746513/tps54116-q1-can-tps54116-q1-be-applicable-for-vddq-and-vtt-supply-of-lpddr4

器件型号:TPS54116-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8758

大家好、

我的客户正在寻找适用于 LPDDR4的 VDDQ 和 VTT 电源的器件、其中 VDDQ 最大需要2A

我们是否可以为 LPDDR4推荐 TPS54116-Q1?

如果有任何问题、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    LP-DDR4需要1.1V VDDQ、0.6V VDDQ_TX 和1.8V VPP。
    对于 LP-DDR4应用、请考虑使用 LP8758。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    我们可以通过电子邮件讨论离线问题吗?
    此问题的背景包括客户的特定信息。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    我将通过电子邮件与您联系。 我要关闭此帖子。

    谢谢