This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28500:PGND &UCC28500的 SGND

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746501/ucc28500-the-pgnd-sgnd-of-ucc28500

器件型号:UCC28500

尊敬的 TI 成员:

UCC28500的 PGND 和 SGND 之间有何不同? IC 内部的 PGND 和 SGND 之间是否有任何连接?

例如:UCC28500的引脚4 (OVP)、应该连接什么基准接地:PGND 或 SGND?  

我是否应该在 PCB 布局上将 PGND 和 SGND 连接到 IC 外部?

非常感谢。

姜林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ginger、

    PGND 是驱动器输出的接地端、它将承载栅极驱动脉冲电流这些电流不应在与任何控制信号共享的公共接地迹线中承载、因此是单独的引脚。

    PGNG 和 SGND 应以星点连接到 IC 外部。

    所有控制电平信号、如 OVP、VAO、VSENSE 等、都应以 SGND 为基准。

    希望这对您有所帮助

    此致

    Peter