This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:无需光耦合器即可轻松调节辅助绕组?

Guru**** 2781145 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746352/ucc28742-simple-regulation-of-auxiliary-winding-without-opto

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件:UCC28704UCC28700

在我的应用中、我需要在高压轨上提供+12V 输出和浮动输出。  我想使用高压轨输出来闭合环路、并相信磁耦合可以为浮动输出提供合理的调节。  该部分似乎必须与431稳压器相结合以进行环路控制。  是否有更简单的方法为 FB 引脚提供本地非隔离式反馈并获得合理的精度和调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们拥有专用的初级侧稳压(PSR)转换器、可满足您的要求。

    我建议首先考虑 UCC28704、我们的最新 PSR 反激式控制器具有所有相同的高级控制功能、可实现高性能。

    不过、UCC28704具有固定电缆补偿(CBC)、其中输出电压随输出电流增大、以补偿充电电缆的传导损耗。  UCC28704数据表中的图17提供了有关此方面的更多信息(如下所示)。  虽然这对于交流/直流电源和负载之间具有相当大阻抗的应用(例如具有长电缆的 USB 充电器)来说是一个优势、但并非每个应用都需要此功能。  如果不需要、可能会导致输出电压调节精度意外下降。  如果这种电缆补偿功能是非常不需要的、我们建议您考虑我们的上一代 UCC28700 PSR 反激式控制器、它可以调节或禁用 CBC。

    此致、
    Eric